This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:请确认'RESET'引脚必须上拉至 Vcc?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012576/tca9548a-please-confirm-that-the-reset-pin-must-pull-up-to-vcc

器件型号:TCA9548A

您好!

数据表中有一个词:

'必须通过一个上拉电阻器将 RESET 输入连接至 VCC。'

我认为有两种可能的解释:

  1. 引脚不得直接连接到 VCC。
  2. 该引脚无法下拉、但必须上拉。

那么、我们要强调的是什么呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [引用 userid="118817" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012576/tca9548a-please-confirm-that-the-reset-pin-must-pull-up-to-vcc "]该引脚不得直接连接到 VCC。

    我们不建议 将复位直接短接至 VCC、因为在连接引脚时器件会遇到大量浪涌电流。 浪涌电流可能会损坏器件、具体取决于其大小。 在 VCC 和 RESET 引脚连接之间放置一个上拉电阻器有助于通过限制引脚经历的浪涌电流来保护器件。

    尽管我们不建议将复位直接短接至 VCC、但这样做可能仍是可以的、因为该器件具有一些内置的内部保护功能。

    [引用 userid="118817" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012576/tca9548a-please-confirm-that-the-reset-pin-must-pull-up-to-vcc "]该引脚无法下拉,但必须上拉。[/quot]

    我们 建议通过上拉电阻器将 RESET 引脚连接到 VCC 的另一个原因是、确保该引脚在未被驱动为低电平时偏置到 VCC。 如果 RESET 引脚保持悬空、则其值不确定、如果系统中的外部噪声意外将该引脚驱动为低电平、器件可能会意外复位。 通过一个上拉电阻器将引脚连接至 VCC 可确保器件只在由一个外部器件有意驱动为低电平时被复位。

    最棒的  

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这是否意味着我也可以将其下拉至接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="487721" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012576/tca9548a-please-confirm-that-the-reset-pin-must-pull-up-to-vcc/3742908 #3742908"]由于 浪涌电流过大、我们不建议将复位直接短接至 VCC [/quot]

    是否确实存在浪涌电流?  这是一个电容为几 pF 的 CMOS µA、II 的额定电流为1 μ A、无论 VCC 如何、输入都支持高达7V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    我同意您的意见、如果复位直接短接至 VCC、可能仍然可以。 该器件具有一些内置保护功能、可能足以防止浪涌电流。 每当引脚上存在电容时、浪涌电流始终是一个因素、因此我们无法在引脚短接至 VCC 时作出任何保证。

    最棒的
    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在  不损坏器 件的情况下将 RESET 引脚下拉至接地、但这样做会使器件默认保持复位状态。  为了使器件保持在复位之外的状态、必须由另一个源持续驱动该引脚为高电平。  

    最棒的  

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我打算使用 GPIO 来控制这个引脚、以便我可以随时将其复位。  因此、无论我将其上拉还是下拉、我都需要不断地驱动它。