This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:PSpice 模型

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5642, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012673/tps65987d-pspice-model

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:LM5642

大家好、

美好的一天!  

我的一位客户询问我们是否有用于 LM5642的 PSpice 模型用于其应用的仿真。 我们可能有一个吗?

谢谢!  

BR、

Alfred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    您是否仅要求 LM5642型号或 TPS65987D?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我的错误是 、我需要 TPS65987D。  

    谢谢!  

    BR、
    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    遗憾的是、我们没有任何适用于 PD 控制器的 pspice 模型。

    谢谢、

    哈里