This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000电路验证

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013080/thvd8000-thvd8000-circuit-verification

器件型号:THVD8000

您好 Hao、

您能否检查我的电路连接以验证它是否适用于 THVD8000芯片、以便继续进行 PCB 生产?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mo、

    此电路板设计是用于电源传输还是电源接收? 通常、如果只有电源极性可以变化、则接收器侧需要整流器(数据表中的图9-1)。  

    您可能还需要仔细检查接地。 电源接地和收发器接地是隔离的。 换言之、直流被阻断、数据(AC)通过去耦电容器。  

    可能不需要总线上的上拉/下拉电阻器。 我将它们放在 EVM 上进行调试。

    设计看起来是12VDC。 请确保保护二极管参考正确的接地。 此外、去耦电容器的额定电压为16V。 选择 更高的额定电压可能更好、因为电源可能不干净。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hao 的回复。

    实际上、此电路设计是指电源接收。  

    如第一个图所示、去耦电容器位于正确的位置、对吧?

    对于保护二极管、它们是否放置在正确的位置、我的意思是位于电路板的输入端? 此外、由于它们连接到整流器的接地端、因此它们与接地端的连接可能很好。  

    再次感谢你

    穆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去耦电容器位于正确的位置。 如果您希望保护 IC、则可能需要将保护二极管从总线侧移至 IC 引脚侧。 接地更有意义。