This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:所用引脚是否可以悬空?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013097/trs3243e-can-the-used-pins-be-left-float

器件型号:TRS3243E

客户正在使用 TRS3243ECPWR、并希望了解如何处理未使用的引脚、包括 Rin3~Rin5、Rout3~Rout5、Din1和 DOUT。 它们是否可以使它们浮动?  FORCEON 和 FORCEOFF 上拉至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:  

    提到的未使用器件输出信号(Rout3~Rout5和 Dout)可保持悬空。 ~kΩ 的所有未使用的 Rin 信号(Rin3 Rin5)均连接到内部5k Ω 下拉电阻器、因此 它们也可以保持悬空。 Din1是提及的唯一不能保持悬空的信号(Din2和 Din3也是如此)。 需要将 Din1连接 到外部上拉或下拉电阻器以对其进行偏置。  

    最棒的

    Kenneth