This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:CAN 隔离器(从 CAN 到 CAN)通过两种方式通信时出现问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013069/sn65hvd230-can-isolator-from-can-to-can-having-problems-communicating-two-ways

器件型号:SN65HVD230

您好!  

我正在尝试制造一个 CAN 隔离器(从 CAN 到 CAN)、我正在使用 CAN 收发器 SN65HVD230将 CAN 转换为 TX、RX、然后使用隔离式 CAN 收发器将其转换回 CAN。 但是、当我尝试发送 CAN 消息时、我只能单向发送它、并且需要短接中间的两个消息(TX 或 RX)中的任何一个以允许消息通过。 当我连接了两条线路时、由于某种原因、消息不会传输。 是否有任何需要位于两个 CAN 收发器中间的芯片? 或者还有什么其他我缺失的东西吗? 有人能帮我吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakib、  

    是的、您需要调整 CAN 信号的仲裁逻辑、而不允许信号反馈到自身、从而导致系统锁定。 我们有 一个参考设计可以精确地实现这一点。 您可以使用此设计中的仲裁逻辑来确保在电路板的数字域中正确处理信号。  

    如果您对此设计有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    谢谢你。 我想知道仲裁逻辑是否有可用的芯片、或者我们是否可以将 BJT 用于仲裁逻辑。

    此致、

    Nakib  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakib、  

    我不知道用于解决此逻辑的任何集成解决方案。 该参考设计使用一系列逻辑门来解析逻辑。 BJT 解决方案是可行的、但可能比示例中使用的解决方案复杂得多、而且更大。

    此致、
    Eric Schott