This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS109:LVDS 接收器输入引脚(1A 与 A;1B)、(2A 与 A;2B)是否需要外部端接电阻器?

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013167/sn65lvds109-are-external-termination-resistors-required-across-the-lvds-receiver-input-pins-1a-1b-2a-2b

器件型号:SN65LVDS109

该问题基本上在标题中已完全说明、数据表未提及所需的外部端接电阻器、也未提及外壳中是否包含端接电阻器。  

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有集成的终端电阻器(本会提到这一点)。

    严格来说、终端电阻器并不是必需的、但如果终端与电缆的特性阻抗不匹配、则反射将导致振铃。