This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:CAN TX 信号阻塞

Guru**** 2813805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011103/sn65hvd234-can-tx-signal-blocked

器件型号:SN65HVD234

尊敬的 TI:
在我们的 PCBA 设计中、我们将组件 SN65HVD234D 与 STM32F103控制器配合使用、以在 CAN 总线线路中发送和接收数据。
此 PCBA 用于电梯安装中的现场。 SN65HVD234D 用于电梯中 CAN 总线系统中的许多节点、我们从未遇到过任何问题、除了这种非常特殊的安装、我们会遇到奇怪的影响。 此安装存在电源故障和主线路上的噪音。
由于任何原因、收发器似乎停止发送 CAN 消息、但仍继续接收这些消息。 STM32发送消息、但使用 CAN 分析仪时不会在线路上显示任何内容。 要使其再次工作、必须对 PCBA 执行下电上电。
查看您的数据表可知:
>专为在特别恶劣的环境中运行而设计、这些器件具有跨线保护、高达±36V 的过压保护、接地失效保护、过热(热关断)保护和±100V 的共模瞬态保护

如果出现这种情况、SN65HVD234D 的行为是什么? 器件自动恢复?
外部干扰是否可能仅导致 TX 线路被阻断?

收发器连接:

CAN 输入滤波器/保护电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡

    收发器接收数据但不发送的行为是器件在静默模式下的行为。 静音模式由 Rs 引脚控制、可看到至少0.75*VCC、在标称情况下为2.475V。

    当器件开始显示 Rs、VCC、CANH 和 CANL 引脚的示波器截屏时、是否可以共享这些引脚的示波器截屏?

    此致、

    Eric Hackett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供的信息,但 RS 引脚不太可能浮至  0.75*VCC。 相反、我们发现该电路引入了额外的120欧姆端接。 这可能是问题的根源、我们正在对其进行测试。

    遗憾 的是、无法为您提供示波器分析、现场测量、无法完成此类测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡

    是的、我同意不太可能。 添加另一个120欧姆端接电阻将总线阻抗降低至40欧姆、这将严重衰减 CAN 总线信号。 这会使接收器的显性阈值永远不会超过、从而使总线无限期地处于隐性状态。

    此致、

    Eric Hackett