This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS304:用于1000BASE-T 接口

Guru**** 2838170 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012941/esds304-uses-on-1000base-t-interface

器件型号:ESDS304

尊敬的 E2E 团队:

我计划在我的设计中使用 ESDS304来保护以太网接口(1000BASE-T)免受 ESD 和 EFT 的影响。 根据我的理解、1000BASE-T 信号使用 PAM5编码方案进行编码、其中电压电平可以介于+1V 至-1V 之间。 请参阅下图-

当信号电压电平变为负值时、ESD 二极管将处于正向偏置状态。  根据数据表、VF 为0.8V (典型值)。 因此、当信号线路上出现-1V 电压时、ESD 二极管会将电压从-1V 降至-0.8V。

我在这里的问题是、上述情形对接口正常运行有何影响? 以太网接口是否能长期正常工作、我们是否会因为电压电平降低而面临问题?

此致、

Aditya Kumar Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    您能否分享一下您在此应用中使用的以太网 PHY? 对于从 RJ-45连接器到 PHY 的线路、我没有看到像这样低于接地值的信号。 这 种编码可能用于从 PHY 到 CPU 的线路、因为这些线路是内部线路、因此很少需要 ESD 保护。  

    要回答您的问题、ESDS304将影响此接口的正常运行。 虽然典型的正向电压为0.8V、但我们无法保证它不会更低。 当使用此类单向二极管时、最好将线路上的正常工作电压电平保持在0V 和 Vrwm 之间、以确保信号完整性不受影响。  

    此致、

    Matt Smith