This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:封装问题 SN65C1168ERGYR -散热垫

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012962/sn65c1168e-package-problem-sn65c1168ergyr---thermal-pad

器件型号:SN65C1168E

你好!

我的 IC 有问题:SN65C1168ERGYR。
热焊盘是否需要连接到 GND? 它是关于 VQFN16封装。 文档中不包含此信息。
www.ti.com/.../sn65c1168e.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    散热焊盘无需连接到 GND。 散热焊盘有助于器件散热、因此在大多数情况下、建议将其连接到 GND、因为这通常是 PCB 上最大的覆铜。 但是、您可以将其保持未连接状态。

    最棒的

    Chris