This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH941AS-Q1:内部 CLK/外部 CLK/DSI CLK 设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012283/ds90uh941as-q1-internal-clk-external-clk-dsi-clk-setting

器件型号:DS90UH941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK61E0M

大家好、

我们使用内部 CLK 来实现内部 Patgen。 (请访问 https://www.ti.com/lit/an/snla132g/snla132g.pdf?ts=1624449102212&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)

然后、我们的 MODE_SEP-CLOCK 模式设置为"0"。

我们更改为使用外部时钟来实现内部模式。 我们连接 REF0上的示波器。 我们应该修改其他寄存器吗?

下一步将使用 DSI CLK,我们将  MODE_SEL-时钟模式更改为“1” 。  我们应该修改其他寄存器吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    对于来自外部 REFCLK 的 PCLK、您需要设置0x56[1:0]= b'01、然后在 PATGEN 配置中、通过设置0x65[3]= 1来配置外部 PCLK 模式。 要使用 DSI 时钟的 PCLK、则0x56[1:0]= b'00 (这是默认值)、0x65[3]= 1。

    如果 DSI 源处于连续时钟模式(无论您是使用来自 DSI 时钟的 PCLK 还是在0x56中使用外部 REFCLK 模式)、也请确保设置0x4F[7]= 1。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您提供详细信息。 我想向您咨询 REFCLK 规格。 在 EVM 中、我看到我们使用 LMK61E0M 作为外部 CLK、其 VDD = 3.3V、这意味着 clk 振幅= 3.3V。

    我看到数据表显示 REFCLK (max)应该为 VDDIO+0.3V。 EVM VDDIO = 1.8V。 我认为规格和 EVM 连接之间存在冲突。

    您是否可以告诉我这是否是条件中的问题?

    简而言之、 当 VDDIO = 1.8V 时、我们是否可以将振幅= 3.3V REFCLK 用作外部时钟。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    是的、当使用3.3V VDDIO 或1.8V VDDIO 时、941AS 可以在 REFCLK 上接受3.3V 电压-它不会损坏器件

    此致、

    Casey