This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:要支持16位模式、RGB565

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011953/sn75lvds83b-to-support-16bits-mode-rgb565

器件型号:SN75LVDS83B

设计

我们有一个将器件用作 RGB565输入的工作条件、但数据表中没有太多详细信息、因此我们可以支持这种模式吗? 如果是、是否有更多详细信息?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您需要按照 表2操作。 "像素数据分配"部分、以映射输入数据。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查理

    感谢您的帮助、我们已经阅读了该表、未提及16位模式、客户需要16位模式、采用5、6、5种配置、我们的器件能否支持? 如果是、 我们可以参考一下吗?

    谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这一切都与 TCON 输入格式有关。 您可以映射 RGB565、使正确的颜色导通到正确的引脚。

    对于我们的器件、我们不关心您是否要发送 RGB888、RGB666或 RGB565。  

    此致、

    蔡夏利