This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8135:三电平和双电平同步生成。

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012749/ths8135-tri-level-and-bi-level-sync-generation

器件型号:THS8135

我们 希望设计电路来同步3个 HDTV 信号和2个 SDTV 信号。

如果其他明智的建议、该部件如何帮助我们完成该项目  

部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、 我们在 TI 论坛上不再为该器件提供 TI 专家支持。