This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD235:RS 引脚悬空

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012451/sn65hvd235-rs-pin-floating

器件型号:SN65HVD235

我正在尝试找到一个可提供更高总线故障电压容差的 TCAN332D 的压降替代产品。

SN65HVD235似乎可能存在一个问题。 RS 引脚似乎需要接地、上拉或电阻器。 TCAN332DR 上的这个引脚(引脚8)是一个 NC、因此在电路板上它未连接。 是否有关于该引脚悬空时该器件将执行什么操作的任何信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    遗憾的是、如果该引脚保持悬空、则会有一个到 VCC 的内部上拉电阻器、从而使器件保持低功耗模式。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!