This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:布局指南

Guru**** 2413220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012210/dp83869hm-layout-guideline

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、

1.光纤输出信号允许的最大长度是多少? (引脚14-17)  

2.应在多少密耳的长度匹配范围内进行? (引脚14-17)

此外,我还将 PHY 端口信号连接为 DP83869 (4个差分对)的输入。 这些信号允许的最大长度是多少? 在多少密耳的长度匹配范围内?

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    我们对光纤输出信号的长度没有任何限制。 但铜侧和光纤侧 MDI 布线的一般准则/建议是、对于1G 传输、长度小于2英寸、且匹配精度为20mil、对于100Mbps 传输、则为50mil。

    --

    此致、

    Vikram