请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:DP83869
大家好、
1.光纤输出信号允许的最大长度是多少? (引脚14-17)
2.应在多少密耳的长度匹配范围内进行? (引脚14-17)
此外,我还将 PHY 端口信号连接为 DP83869 (4个差分对)的输入。 这些信号允许的最大长度是多少? 在多少密耳的长度匹配范围内?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.