This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:功耗

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012103/tusb4020bi-power-consumption

器件型号:TUSB4020BI

您好!

客户希望使用500mA 的 USB 总线功率驱动此器件和其他负载。
查看该器件的功耗、USB 2.0 2 HS 的 VDD33 = 60mA、VDD11 = 80mA、因此负载中剩余的电流为360mA。

此计算是否正确?

他们正在考虑更换微型芯片:USB2514、但负载至少需要400mA 电流。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好!

    TUSB4020BI 不适用于总线电源应用。  TUSB4020BI 不可能由500mA/5V 电源供电、但仍可为下游器件提供400mA/5V 电源。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的回答。
    请告诉我最后一件事。
    TI 是否拥有客户想要的"总线供电双端口集线器"产品?
    我搜索了它、但找不到它。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好!

    TI 没有总线供电的2端口集线器解决方案。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN San、您好!

    谢谢你。

    此致、

    Hiroshi