This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212:无法识别 USB 主机模式。

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012130/tusb212-tusb212-usb-host-mode-is-not-recognized

器件型号:TUSB212

尊敬的先生:

您能否检查以下链接问题、因为它无法解决。

(+) TUSB212:无法识别 USB 主机模式。 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dexter:

        客户从未向我们提供过解决问题的反馈。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是我的客户。 这一问题还没有解决。

    如果您需要更多信息、请告诉我。 我将跟进。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,让我们通过电子邮件进行讨论。