This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:无法创建自己的配置脚本

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010817/dp83tg720evm-mc-creating-own-configuration-script-not-working

器件型号:DP83TG720EVM-MC
主题中讨论的其他器件:DP83867E

您好、TI、

我们正在为    DP83TG720EVM-MC 上的单线对 PHY DP83TG720和四线对 PHY DP83867E/IS/CS 创建我自己的配置脚本。 这是为了复制板载  MSP40F5528上刷写的 TI 配置脚本的行为。  

我们有两个通过单线对以太网连接的评估板、一 台计算机 连接到每个评估板上的每个四线对以太网连接器。  当我们使用 MSP 上加载的配置时、它可以正常工作、两台计算机可以相互查看和通信。

我们尝试  使用外部微控制器写入寄存器、以复制板载 MSP 的功能。 我们通过使用 TI 的 USB2MDIO 工具确认了我们想要写入的寄存器是从外部 MCU 正确写入的、因此我们相信我们的 MDIO 驱动器在硬件级别工作。

但是、我们看不到两台计算机之间的连接。

我认为我们可能缺少配置中的一些寄存器(目前我们只设置了5个寄存器)、但很难知道、因为 MSP 配置脚本尚未发布。 下面是我们设置的寄存器...

1) 1)单线对 PHY:

REG、数据:

0x018C、0x0001

0x0405、0x6400

0x0602、0x0002

0x08AD、0x3051

0x1834、0xC001 (用于主器件) 0x8001 (用于从器件)

2) 2)四线对 PHY:

REG、数据:

0x0086、0x0077

我们缺少什么吗? 我们只想模拟 MSP 的工作情况、因为它适用于该设置。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    MSP 配置脚本处于 NDA 状态、无法在 E2E 等公共论坛上共享。 如果您希望获得该脚本并签订 NDA、请联系您的 FAE、通过电子邮件联系我、我将向 FAE 提供该脚本。 如果您没有 NDA、并且想要 NDA、请联系您当地的销售代表或 FAE。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian。 请告诉我如何找到我的 FAE? 我在英国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    让我向我的团队询问您可以如何联系 FAE。 我将最迟在星期五回复您。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我通过 E2E 发送了友谊请求、以便我可以通过 FAE 的电子邮件向您发送消息。

    此致、

    Adrian Kam