This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:使用数据表进行确认(临13)说明偶数/奇数奇偶校验设置

Guru**** 2938320 points

Other Parts Discussed in Thread: NS16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012165/ns16c2552-confirmation-with-datasheet-p-13-description-even-odd-parity-setting

器件型号:NS16C2552

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 NS16C2552并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 NS16C2552数据表 P13、表10。 LCR (0x3)  

对于 LCR 寄存器的第4位、偶数/奇数奇偶校验设置与同一寄存器的第5位描述不匹配。
正确。


我认为第4位是一个拼写错误、1 =偶校验、0 =奇校验正确。
对吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    由于该器件是旧器件 PC16552D 的副本、因此从旧数据表中可以看出、对于位4、 0 =奇数奇偶校验、1 =偶数奇偶校验。 我会假设 NS 器件的情况是如此。

    感谢您发现此错误、我将确保它得到修复。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    我理解0 =奇数奇偶校验和1 =偶数奇偶校验、客户回答正确。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一