This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:设计文件

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011254/ds90ub929-q1evm-design-files

器件型号:DS90UB929-Q1EVM

大家好、

客户需要装配孔的尺寸和尺寸。

您能否与我分享设计文件和 gerberdata?

如果您方便、 您能否帮助我 测量、因为我们对这些软件的使用权限有限?

我的电子邮件是 X1054259@ti.com

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果 您可以共享 gerberdata、我可以使用坐标数据和钻孔数据来检查尺寸信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    让我来回顾一下设计文件、我将在明天再与您联系。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的支持。

    等待您的反馈。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我找到了设计文件。 安装孔的尺寸为3.6 x 5.615英寸、孔尺寸为125.984密耳。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我很高兴能够为您提供帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。 我将关闭此 TT。

    Aaron