This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384AQ-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011252/ds90cf384aq-q1-searching-ti-solution

器件型号:DS90CF384AQ-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CF384A

大家好、

因为 DS90CR286AQMT 和 DS90CF384A 缺货

RD 正在寻找其他替代产品

>>请帮助推荐 IC

规格如下:

当前图像源输出为 LVDS 串行器/解串器5通道、TFT LCD 接口为24位 RGB 并行、因此需要接口转换 IC。
后 TFT LCD 规格
分辨率:480x800@60Hz
像素时钟:大约28MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    我们在这里是否需要考虑所需的温度范围?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    符合  AEC-Q100标准、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我目前正在寻找您所需产品的潜在替代产品。 一旦找到满足所提供参数的选项、我会尽快返回给您。

    谢谢、

    Marielle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我们没有适合满足  要求的 DS90CR286AQMT 和 DS90CF384A 的替代产品。

    这些硬性要求的参数是否满足您的需求? 或者、是否有任何参数的灵活性、允许我们查找符合要求的产品?

    谢谢、  

    Marielle