This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340示例 IP 项目仿真

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1982, LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011966/lmh0340-lmh0340-example-ip-project-simulation

器件型号:LMH0340
主题中讨论的其他器件:LMH1982

您好!

我们已收到请求的 IP、但未看到任何用于仿真的测试台。

我们尝试提供一些输入、但可以使所有依赖项都正确。

是否可以共享任何参考以运行仿真?

我们只需要在自由运行模式下进行测试(仅限 Tx 路径)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    此 IP 按原样提供、不存在测试台仿真环境。  

    此致 、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    好的。 我们能否知道运行自由运行模式所需的时钟频率和输入。

    我们了解到 LMH1982提供时钟和 ToF 信号,如果我们在测试台上模仿,我们是否可以运行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    FPGA 为 LMH0340提供 LVDS TX 时钟-有关 TX 时钟的详细信息、请参阅 LMH0340数据表。 LMH1982使用参考时钟(例如黑色突发)并为 FPGA 提供视频/音频时钟。 LMH1982不为 LMH0340器件提供时钟。

    此致、、Nasser