This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:星形连接 PU 电阻器

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012308/tca9617a-star-connection-pu-resistors

器件型号:TCA9617A

您好!

我正在尝试通过 TCA 9617A 连接 I2C - 4个从器件的开始连接。  数据表可在连接3个从器件时帮助计算 PU 电阻值、如下所示

您能帮我找到1条 I2C 主总线上4个从器件的电阻器 pu 值吗?

 e2e.ti.com/.../IM_5F00_ST_5F00_OUTB_5F00_MCU_5F00_I2C_5F00_Page_5F00_REV0P103.pdf

将使 I2C 的 VCCA 侧设计链连接的布线更短。

从侧的电阻器选项具有3个上色、以避免任何不连续性。  

您能帮您审查我的设计吗?

谢谢

Atharva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    我看到您发布了另一篇关于与 TCA9617星型连接的文章:  

    此图与您在数据表中发布的图不同。  数据表中的图是多个采用 parrallel 封装的 TCA9617。  

    两 种设置都起作用、但根据您选择的设计、查找上拉电阻器的方法会有所不同。 首先、我建议您阅读此白皮书 、了解如何选择上拉电阻器。

    现在、请告诉我您实际使用的是哪种设计、多个 TCA9617还是仅1个 TCA9617? 这将改变您的总线电容。

    最棒的

    Chris