This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:1kΩ 接地与1KΩ Ω 连接到 GND 或 Vcc 的4级配置引脚之间的差异、以及1KΩ Ω 实际上是允许连接的最大值、但0和 Ω 之间的任何值都是可以接受的。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010778/tusb1044-difference-between-tying-directly-vs-via-1k-a-4-level-configuration-pin-to-gnd-or-vcc-and-if-the-1k-is-actually-the-maximum-allowed-to-tie-but-anything-in-between-0-and-1k-is-acceptable

器件型号:TUSB1044

在 TUSB1044规范第20页的表1 (4级控制引脚设置)上、 (www.ti.com/.../tusb1044.pdf )选项1 (通过1KΩ 连接)与选项2 (直接连接)的具体用途是什么?  如果它介于(例如470Ω)之间、会发生什么情况?  这到底是什么意思、可以与0Ω Ω 和1KΩ Ω 之间的任何值联系起来?  因此、是否最好直接连接或至少与低于1KΩ Ω 的电阻器连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以连接一个介于0和1k 欧姆之间的电阻器。 4电平引脚电平0的阈值电压为0.55V。 1K 可被用于进一步减少电路消耗的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malik,关于这个问题的最后澄清问题

    您说"1k 可被用于进一步减少电路消耗的电流"、我认为这意味着我认为被短暂施加的内部上拉或下拉来检测连接到配置引脚的元件1K 也许会略微增加此类上拉/下拉的总电阻 在检测实例期间、就是这样。

    然而、将一个配置引脚直接接至 VCC 或 GND 是否会导致更明确地检测到高(1)或低(0)电平?

    非常感谢、

    Georg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Georg、  

    TUSB1044仅监视不同 的4级阈 值以确定 引脚状态。 将引脚直接连接到 ND 或 VCC 将实现 这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Malik 如此迅速的回复!