This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:使用具有24bpp 显示屏的16位接口、保持 Y3连接

Guru**** 2912850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012342/sn65lvds93b-using-16-bit-interface-with-a-24-bpp-display-leaving-y3-connected

器件型号:SN65LVDS93B

我的客户正在使用具有并行 RGB 接口5-6-5 (16位 RGB)的 EVM。 显示屏为 LVDS 24-bpp、格式1 (Y3上的 MSB)。 (1)由于数据表仅显示24-b 和18-b 示例、这种16-b 组合是否可接受? (2)是否可以保持 Y3连接-显示屏是否会以这种方式获得任何无效数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    建议将 Y3保持断开状态、以便显示屏不会获取任何数据。 您还需要仔细检查显示屏是否可以接受 RGB565。  

    此致、

    蔡夏利