This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:1.8V 模式

Guru**** 2782155 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012010/tmuxhs4212-1-8v-mode

器件型号:TMUXHS4212

您好!

 TMUXHS4212的数据表第4页提到了 Vcc 的1.8V 模式、但 我们不清楚是否可以为芯片提供1.8V 电压并将其用作 USB 3.0多路复用器来处理具有 USB-C 插座的器件中的连接器翻转。 我们是否必须引入3.3V 电压轨、或者是否可以使用1.8V 电压?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯:

        您仍然可以将其用作具有1.8V 电源的 USB3多路复用器。 但对于1.8V、请确保共模电压小于1.2V、否则、多路复用器需要外部偏置电压。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果共模电压不超过1.2V、您可以在 USB 应用中使用1.8V 电压轨。 如果您不确定用例中的 VCM、则可以使用不同的交流耦合拓扑来确保这一点。