This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826EVM:如何在 DP83826I 芯片上执行100BASE-TX 合规性测试?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011988/dp83826evm-how-to-perform-100base-tx-compliance-test-on-dp83826i-chip

器件型号:DP83826EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

尊敬的团队:
大家好、我想使用 USB-2-MDIO 基于100Mbps 进行 MDI 合规性测试。
如果看一下寄存器说明、在10BASE 测试中、可以设置寄存器、以便传输随机位数据。
已确认在100BASE 测试期间不存在这些功能。
在执行100M 标准合规性测试时、我们将询问合规性测试标准。
如果我将标准设置为最坏的情况、这无关紧要吗?

如果有 TI 的标准、我们要求您还提供相关部分寄存器更改信息的值。

如果没有特殊标准、我们询问是否需要仅更改下面的寄存器值。 如有任何更正、请回复。

位[4] ini 寄存器0x0428=0010、启用100Base-TX 测试模式
寄存器0x0027 =0001至001F

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于所有100btx 测试,您需要执行以下设置和来自多个供应商的正常可用测试硬件,以检测所需的模式:  

    PHY 复位:寄存器 = X8000

    2.强制使用100btx 模式:注册器<0x0000>= X2100

    3.强制 MDI 模式:注册 [15]= 0 、稳压器 [15]= 0

    4.软复位:注册 = x4000。

    --

    此致、

    Vikram