This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD379:终端电阻器

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012083/sn65hvd379-termination-resistor

器件型号:SN65HVD379

大家好、

我的客户使用 SN65HVD379与 RJ45连接器通信。 我搜索了数据表、但我不清楚、如果此芯片中已经内置了100欧姆端接电阻器、它们是否需要在 外部+/-信号上使用100欧姆、或者器件已经具有该电阻器。 请提供建议。

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    SN65HVD379上没有集成端接。 客户需要在外部填充此信息。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢你