This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C032QML:最大输出电流

Guru**** 2820695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011670/ds90c032qml-max-output-current

器件型号:DS90C032QML

大家好、团队、

您能否与我们分享此器件的最大额定输出电流(它可以输出的最大电流)? 数据表中未列出该值。

对此,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候 Renan、

    数据表电气特性表中间接注明了此参数。 请分别注意 IOH 和 IOL 的 VOH 和 VOL 参数。 生产中的每个器件都经过测试、符合这些最小和最大电压。 只要使用表中的 IOH 和 IOL 数、器件就会提供所述的 VOH 和 VOL 数。 因此、我们需要处于 IOH 和 IOL 值范围内。

    此致、、Nasser