This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:USB 3.0应用和原理图审查的最佳位置

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1146, TUSB542, HD3SS3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010227/tusb1002a-best-location-in-usb-3-0-application-and-schematics-review

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1146TUSB542HD3SS3220

大家好、

我的客户希望将 TUSB1002A 置于控制器和端口的中间。 它是最好的位置吗? 我看到它靠近数据表图16中的端口。 请仔细查看下面的原理图、看看是否有任何问题? 配置引脚可在原型上进行调试。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 USB Type-C 设计吗? 连接器显示为 Micro-B、但引脚显示为 USB Type-C  

    您不能将 TUSB1002A 用于 USB Type-C 对于 USB Type-C、请查看 TUSB1042。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是 USB 3.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们需要修改原理图、因为它显示他们正在使用 USB Type-C 连接器。

    您不能将 SSTX1/SSTX2、SSRX1/SSRX2连在一起。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户使用适用于 USB 3.0 的 Type-C 连接器、因此您可以看到它们将 SSTX1/SSTX2、SSRX1/SSRX2连接在一起。

      将 TUSB1002A 置于控制器和连接器中间是否是最佳位置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们不能将  SSTX1/SSTX2、SSRX1/SSRX2连在一起。  

    它们必须为此应用使用 TUSB1042、TUSB1046A 或 TUSB1146、而不是 TUSB1002A。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。

    我们注意到、这将引入长存根。 我们正在评估 TUSB1042。 系统通过 Type-C 连接器传输 USB3.0数据。 TUSB1042是用于扩展覆盖范围的中继器。 我看到 TUSB1042应用中有一个 PD 控制 器用于控制输入到输出映射。 我们是否有能够消除 TUSB1042使用的自动映射方案? USB 控制器是 https://www.cypress.com/part/cyusb3014-bzxi。 这是测试和测量/应用特定终端设备中的非标准 USB 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Cypress USB 控制器是 USB3第1代控制器。 您实际上可以为此应用使用 TUSB542、而不是 TUSB1042。 TUSB542和 TUS1042均为转接驱动器+多路复用器功能。 转接驱动器功能类似于 TUSB1002A。 MUX 用于支持 USB Type-C 应用。

    我不确定您说的自动映射方案是什么意思。 您需要 CC 或 PD 控制器来支持 USB Type-C 正常和翻转方向。 请参阅 TUSB542数据表中的图16作为示例。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以使用 HD3SS3220、这是一种多路复用器加 CC 控制器、不带此应用的转接驱动器功能。

    谢谢
    David