This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410是否支持 ASPM 功能?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011849/ds160pr410-does-ds160pr410-support-aspm-function

器件型号:DS160PR410

大家好、

我的客户询问我们的器件是否可以支持 ASPM 以节省 DS160PR410的功耗?

客户发现、如果他们在系统上启用了 APSM 功能、则会导致系统挂起。

  1. PCI Express 根端口3,L1基板,从 L1.1和 L1.2更改为 DISABLE =>闲置
  2. PCI Express 根端口3,ASPM 从 L1更改为 L0s=>不挂起
  3. PCI Express Root Port3,ASPM 从 L1更改为 Disable => Not Hang

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    ASPM 需要由端点支持。 DS160PR410是一款转接驱动器、在此应用中应连接一个端点。 您能否确认端点本身是否支持 ASPM? 在我们的实验中、我们注意到了类似的情况、但它主要取决于端点、而不是 DS160PR410等转接驱动器。

    此致、、Nasser