This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810实施

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011802/tps25810-tps25810-implementation

器件型号:TPS25810

您好!

正在查找 TPS25810 集成的确认 信息。

IN1引脚中有3个47uF 输入电容器。 因为我们已经连接了2个680uF 的实心电容器、以获得更好的纹波电压。 在本例中、 它是否仍然需要3个47uF 电容器?

获得指导、  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否如果您的5V 电压轨具有680uF 电容、则无需使用3个47uF 电容。 这只是我们建议向5V 电源轨施加的最小电容值、但如果您的系统具有其他可接受的电容值、这是可以接受的。