This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPHY440SSRHREVM:机械尺寸缺失

Guru**** 2912850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008040/dphy440ssrhrevm-missing-mechanical-dimensions

器件型号:DPHY440SSRHREVM

此评估板的一些重要机械尺寸缺失。 电路板的 J1侧与 J2侧的偏移为~2mm。 给出的唯一相关测量值是电路板一端到 J2的距离。 偏移足够接近、不能与肉眼接触、但足够远、使安装支架混乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下这个有关 DPHY440EVM 机械尺寸的 e2e 线程、这是否有帮助?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002055/dphy440ssrhrevm-mechanical-dimensions

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 该图实际上是我所参考的图。 从电路板的一端到右侧连接器的尺寸标识为36.45mm。 左侧没有此类测量、人们可能会认为这是相同的。 但是、它的设置为~2mm。 偏移也应用于多个支撑孔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我也能够在我的结尾验证这一点。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是否能够更正在您共享的 e2e 线程中共享的机械尺寸?

    谢谢、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan

    还没有、我将在下一个 EVM 版本中提交更改。 您现在是否需要更新的布局文件?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我可以等待。 感谢您的回答。

    -弥敦