This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:PD、工业温度

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS65981, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011925/tusb1146-pd-industrial-temperature

器件型号:TUSB1146
主题中讨论的其他器件:TPS65994ADTPS65981

您好!
我正在尝试弄清楚最小的 PD、以便与 TUSB1146配合使用并支持工业温度。  所使用的 EVM PD 控制器不支持-40°C 至85°C 的温度范围。  我发现唯一一个这样的解决方案是 TPS65994AD 和 TPS65981。  尽管我只需要一个端口、但 TPS65994AD 看起来更小。  这仍然是我的最佳选择吗?

谢谢、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TPS65994AD 是我的最佳选择、看起来是这样的。  在哪里可以找到与未使用引脚相关的操作?  数据表似乎没有列出它、e2e 中的大多数帖子似乎是通过邮件或电子邮件而不是 e2e 进行对话。  我的计划是不使用端口 b、也不需要 VSYS。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我建议使用  TPS65994AD 和 PN 并重新发布此问题、以便将其分配给合适的团队、并获得 您问题的最佳答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、完成了。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此线程时没有问题。 如果您对 TUSB1146有任何疑问、请随时在此处发帖。