This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:DE 和/RE 引脚逻辑

Guru**** 2930910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011948/thvd1550-de-and-re-pin-logic

器件型号:THVD1550

在应用中、DE 和/RE 引脚通常连接在一起、由 MCU IO 引脚控制。 但是、当系统处于嘈杂环境中时、将导致 DE 和/RE 引脚单个与下表相反。 在这种情况下、状态是什么? 谢谢。

德语

关于

状态

0

0

接收

1

1

传输

0

1

1

0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您将此内容引入 E2E。

    德语

    关于

    状态

    0

    1

    驱动器和接收器都被禁用、总线空闲。

    1

    0

    驱动器和接收器均已启用、R 将遵循 D 引脚上传输的内容。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett