This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-CXEVM:USB2ANY ALP EVM 连接

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011921/ds90ub914a-cxevm-usb2any-alp-evm-connection

器件型号:DS90UB914A-CXEVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、

我的客户无法让 ALP 识别新的 USB2ANY。

我在 这里找到了 Hamzeh 的相关视频:https://training.ti.com/use-analogue-launch-pad-alp-gui-configure-fpd-link-evms?cu=1134310

在他的视频中、使用了 USB2ANY SDK、我在任何地方都找不到它。 这是否仍然是更新 USB2ANY 以实现 ALP 兼容性的当前方法?  

我们还尝试使用 USB2ANY Explorer 软件进行更新、但 ALP 仍然无法识别该工具。

有什么建议吗?

感谢您的帮助、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用 USB2ANY Explorer 更新 USB2ANY 后重新安装 ALP 解决了这一问题