This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:VCC 工作范围

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011395/am26lv31e-vcc-operating-range

器件型号:AM26LV31E

大家好、团队、

我们可以 向 Vcc 输入5V 电压吗?

P3的数据表提到了"电源输入(5V)"。

 

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特拉罗-圣、

    AM26LV31E 可在 VCC 引脚上处理5V 电压、但器件的所有逻辑输出仍为3.3V。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    感谢您的支持。

    当 VCC 设置为5V 时、我能不能认为特性基本相同?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特拉罗-圣、

    虽然我们无法保证数据表参数、因为5V 超出了建议的工作范围、但器件的特性实际上是相同的。

    此致、

    Eric Hackett