This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232EIPWR RS232收发器 UART 不能与 CTS 和 RTS 配合使用

Guru**** 2943620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011435/max3232e-max3232eipwr-rs232-transceiver-uart-is-not-working-with-cts-and-rts

器件型号:MAX3232E

MAX3232EIPWR RS232收发器 UART 不能与 CTS 和 RTS 一起工作。  请问原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

    您能否详细说明它是如何工作的? 收发器应只转换信号、发送通信的控制器将解读 CTS 和 RTS。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    好的、您能不能向我们提供任何使用 CTS 和 RTS 测试 UART 的演示/过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

    遗憾的是、我们没有任何演示/代码可在外部共享。 您能否详细说明问题的性质? 无论如何、我们都可以帮助进行调试。

    此致、

    Eric Hackett