This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:被 TUSB216I 取代

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011695/tusb212-replaces-by-tusb216i

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB216I

您好!

我的客户希望使用 TUSB216I 来替代 TUSB212、 引脚11的定义是不同的。

TUSB212引脚11是 VREG、需要将一个电容器连接到 GND。

TUSB216I pin11是 CDP_EN、我的客户不需要该功能。

根据下表、TUSB216I 引脚11上拉为高电平是为了禁用该功能、引脚11具有内部上拉电平、这意味着我们可以保持引脚悬空。

我的问题是、我能否将电容器保持在引脚11上?