This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:未使用的引脚:附加问题

Guru**** 2761155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011690/dp83867ir-unused-pin-additinal-question

器件型号:DP83867IR

您好!

我在第二天发布了有关"未使用的引脚"的基本问题、如下链接所示。

DP83867IR:基本问题:未使用的引脚-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

非常感谢您的支持。

今天,让我向您提出有关此主题的其他问题。

问题是、

我知道未使用的引脚可以"悬空"、但如果可能的话、"下拉或上拉"更好吗?

关于磁性元件、我不打算将其安装到电路板上。

感谢您的善意。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、您好!

    我们看不到这些引脚上的下拉或上拉的任何额外优势。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram-san、

    非常感谢您的快速回答!

    此致、