This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:有关使用位置的问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011746/dp83td510e-questions-on-where-to-use

器件型号:DP83TD510E

您好!

我对 DP83TD510E 的使用位置和方法有几个问题。

  • DP83TD510E 符合 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 标准、但该标准的目标网络类型是什么? 例如、
    • 仅限室内网络
    • 仅车载网络
    • 楼宇之间的室外网络、或室内和室外设备之间的网络
  • 通常、10/100/1000BASE-T 等以太网需要通过变压器进行电隔离、但单线对以太网是否不需要电隔离?
  • 如何将 DP83TD510E 用于连接安全级别不同的器件(例如 ELV (超低电压)和 SELV (安全超低压))的网络?
  • 为了符合单线对以太网标准、您建议为室外网络提供哪种浪涌保护?

此致、
横田新一