This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:TPD12S521

Guru**** 2829655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010345/tpd12s521-tpd12s521

器件型号:TPD12S521
主题中讨论的其他器件: TPD1E05U06

大家好、我将 SIL9022A 与 TI TPD12S521配合使用。

请注意、SIL9022A 指出、IO 电压为3.3V 时、它不需要 CEC 上的拉电阻。 我在 从 AM437x 驱动的 SIL9022A 上具有3.3V 的 IO。

HDMI CTS 1.4b

 

VCEC2需要在0.196v 至0.274v 范围内、而 VCEC1需要在2.88至3.63v 范围内。

在 HDMI 连接器的 CEC 上使用 DS 27k Pull、将串联二极管更改为3.3V 中定义的 TPD12S521。 中的 CEC 上有47k 拉电阻

SIL9022A (控制器侧)。

二极管 MMSD103T1G。

 

根据 CTS 1.4b 定义的测试标准、VCEC2在两个测试样本上大于0.274v。 略过。 0.277v 和0.279v。 必须满足此规格、包括27k 拉至3.3时的容差。

 

              CEC 通过27k 5%电阻器拉至3.3V 电源、而 CEC 上1k 下拉。

 

TI 对此问题采取了哪些措施?

 

我知道 AM437x EVM 使用了不同的钳位(并联)与该编码器、有什么特殊原因吗?

 

 

谢谢

Barrie

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrie、

    kΩ CEC、要阻断到3.3V 逻辑电源轨的反向电流、请使用一个与肖特基二极管串联的27k Ω 上拉电阻器将 CEC_OUT 连接到3.3V 逻辑电平。 521只是为了保护,我认为没有任何问题。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我拥有的东西。

    该器件是否符合 HDMI CTS 1.4b 标准?

    测试 ID 7-15:CEC 线路降级是我遇到的问题。

    谢谢
    Barrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在没有 TPD12S521的情况下进行了测试?  

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、是的、然后 CEC 满足电压规格要求。

    Barrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrie、

    您能否分享原理图和故障详细信息? 或者、您也可以参阅 https://www.ti.com/lit/an/slva747/slva747.pdf?ts=1623943090641&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=2.7-,Test%20ID%207%2D15%3A%20CEC%20Line%20Degradation,devices%20it%20is%20attached%20to

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ansel、我在原理图中包含了部分钳位和编码器。

    我认为 SIL0922A 和钳位之间存在相互作用。

    感谢您的支持。
    Barrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrie、

    是的,我认为您也可以使用  SIL0922A 。 您能否共享故障详细信息?

     

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ansel、我也会向 Lattice 提出支持请求。

    故障要求 VCEC2在0.196v 至0.274v 范围内、而 VCEC1在2.88至3.63v 范围内。
    从电路中移除 TPD12S521可使设计符合规格。

    我正在考虑从 TPD12S521上移除 CEC 连接;是否可以将引脚悬空?
    使用 TPD1E04U04DPYT 在 CEC 线路上提供保护(假设它不会造成问题)、您对此有何看法?
    (我找不到 TPD1E05U06的库存、CEC 为3.3V)。

    谢谢
    Barrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrie、

    是的、但它将失去 ESD 保护。 我只是好奇、我第一次听说此器件出现 CEC 故障、我不确定测试过程是否正确。

    此致、

    Ansel