This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:GPIO 配置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011068/tps65981-gpio-configuration

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件:TS3DS10224TPS65992S

您好!

我想通过 TPS65992S 中的 GPIO 来控制多路复用器 TS3DS10224。

TPS65992S 数据表在"SBU 多路复用器的 GPIO 事件"中描述了以下要在 GPIO 上配置的信号:

  • Cable_Orientation_Event_Port1
  • DP_Mode_Selection_Event_Port1
  • TBT_Mode_Selection_Event_Port1

问题:

TPS65981应用程序自定义工具中"GPIO 事件映射"中的哪个值是指我上面提到的三个信号?

由于工具中未列出 TPS65992S、应选择哪个器件?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您使用此器件的应用是什么? 此外、您是否有当地的销售/FAE 联系人?  

    这不是您应该用于 TPS65992器件的正确 GUI 工具。  

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我将其用于 x86 CPU 板中的 USB Type-C 连接器。

    我必须使用哪种 GUI 工具?

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该器件的 GUI 因该系列器件而异。 您将能够从 FAE 联系人处获取该信息。

    谢谢、

    哈里