This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:初始文件请求

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010926/ds90ub953-q1-initial-file-request

主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY

你(们)好  

我设计 了汽车电子后视镜摄像头。 (OX03C10 + TI953)

我将通过 TI 954 DES 电路板启动摄像头。

您能 为我提供初始化 SERDES IC (TI953 +954)的初始文件吗?

我在 PPT 文件中附加了简要信息。

如果您需要任何其他数据、请告诉我。

谢谢你。  

e2e.ti.com/.../TI-Serdes-Initial-File-request.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kipyo、  

    由于您使用954 EVM 来启动设计、因此可以使用 ALP 软件进行初始化。 有关   安装、配置和寄存器设置的说明、请参阅954 EVM 设计指南和953/954 ALP 培训视频。  

    对于954、您只需在"Information"选项卡上配置 RX 端口配置复选框、并在"Forwarding"选项卡上配置 CSI 配置、以匹配系统的参数。

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Log  

    实际上、我不使用954 EVM 板。 我自己制作了954 DES 板。

    因此、 我需要基本寄存器信息来初始化 SERDES。  

    TI 是否提供默认来源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kipyo、  

    我看到,感谢作出澄清。  

    如果您有可用的 USB2ANY 或 Aardvark I2C 控制器、则仍可通过将 ALP 软件连接到 954板上的 I2C 总线来使用 ALP 软件。  

    如果您通过 MCU/处理器或其他 I2C 编程器进行编程、那么只有少数寄存器需要写入才能执行基本操作(不过可能需要写入更多的寄存器、具体取决于您的确切系统和参数;例如从地址、GPIO 映射和更高级的功能)。 大多数突出设置都是通过硬件捆绑设置的、并且可以通过寄存器进行修改。

    需要写入的部分内容包括:

    寄存器地址 寄存 器字段 值(如图所示) 注释
    0x0C  0x01 启用 RX 端口
     0x20  0x20 启用端口转发端口0/1
    0x33  0x01 启用 CSI (还设置非默认 CSI 设置、例如通道数、连续时钟等)
    0x58  0x5E I2C 直通由位6/7启用。  


    如果您有任何需要帮助的特定功能、请告知我们、我们可以为您提供具体的帮助。

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Log

    感谢你的帮助。

    我成功地通过 MCU 启动了摄像头模块。