This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:RS485电路的采用

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010873/sn65c1168e-adoption-for-rs485-circuit

器件型号:SN65C1168E

您好!

我正在设计 RS485接口电路。

我想了解是否可以在具有 RS485接口的电路中使用 SN65C1168E。

RS485接口电路的端接电阻为120欧姆 X 2。

 而 SN65C1168E 的 VCC 为5V。

如果 德州仪器 (TI)有一个与 SN65C1168EPW 引脚兼容的 RS485收发器 IC、并且由+5V 电源供电、请告诉我。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状、

    该器件是我们产品系列中唯一一款具有集成 ESD 保护功能的双封装 RS-422/RS-485收发器。 我们没有其他具有相同引脚和集成 ESD 保护的器件。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    请告诉我 SN65C1168E 是否也可以与 RS485接口配合使用。

    对于 RS485接口、端接电阻器的条件为120欧姆 x 2 (并联)。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状、

    根据我的理解、它可用于 RS-485应用、但我已通知我们的 RS-485专家进行验证。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    如果您收到 RS485专家的意见、请与我分享。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状、

    是的、SN65C1168E 可以在您所述的 RS-485系统中工作- 5V 电源和120Ohm 终端。 如果有任何具体问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao L、您好!

    感谢 你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络