This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A-Q1:OLDI 类型的低 PCLK DES

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286A-Q1, DS90CR218A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011441/ds90cr286a-q1-low-pclk-des-of-oldi-type

器件型号:DS90CR286A-Q1

大家好、

客户希望使用 DS90CR286A-Q1驱动1.8英寸 TFT、下面是 TFT 规格。

但 DS90CR286A-Q1的最小 PCLK 为20MHz、高于 TFT 时钟。 对于具有相同 OLDI 接口的此应用、您还有其他建议吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:  

    我看到的另一个更接近时钟要求的器件是  频率为12MHz 的 DS90CR218A。 也许客户可以咨询显示供应商、看看它是否可以超频至12MHz?  

    此致、  

    洛根