This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010804/ds90cr286a-q1-searching-ti-solution

器件型号:DS90CR286A-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CF384ASN65LVDS822

大家好、

因为 DS90CR286AQMT 和 DS90CF384A 缺货

RD 正在寻找其他替代产品

>>请帮助推荐 IC

规格:

当前图像源输出为 LVDS 串行器/解串器5通道、TFT LCD 接口为24位 RGB 并行、因此需要接口转换 IC。
后 TFT LCD 规格
分辨率:480x800@60Hz
像素时钟:大约28MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有任何更新? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    根据提供的参数、您可能需要使用 SN65LVDS822作为替代。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Marielle