This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:多级 I2C 开关的器件树结构

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010396/tca9546a-device-tree-structure-for-multi-level-i2c-switch

器件型号:TCA9546A

您好!  

在我们的应用中、我们有一个地址为0x77的 TCA9546A 连接到运行 Ubuntu 的 Cortex A 的内核 i2c2。 我们能够探测连接到开关0x77通道0的器件。 在通道1上、我们有另一个具有 addr 0x70的 i2c 开关。 我们在使用 addr 0x70探测交换机时遇到问题。 我想知道您是否有与多层 i2c 开关的器件树实现相关的文档或支持、如我们的案例所示。  

谢谢、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您能否详细说明一下使用 addr 0x70探测开关意味着什么? 您只是说它没有接收 I2C 命令吗?

    • 您是否检查了每个器件的 VOL/VIL、以确保它们彼此兼容?
    • 您是否安装了上拉电阻器?
    • 您是否确保正确放置了 SDA 和 SCL 引脚?

    让我们从那里开始、我们可以继续调试该问题。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Linux 启动时、i2cmux 驱动程序出现错误: "pca954x 6-0070:probe failed"。

    对于我们的另一个项目、我们有一个直接连接到内核 i2c2的开关0x70 (基本上中间没有开关0x77)、这种情况很好。 您提到的所有三点都是正确的。 只有当我们在中间添加了一个开关时、我们才会面临这一问题。

    我想知道我的器件树结构是否不正确。 对于第二个交换机、我像对第一个交换机那样使用常规寻址。

    您认为我必须使用两个单元寻址才能访问第二个交换机节点吗? 基本上类似于以下内容:

            多路复用器、77 {
    
    #address-cells =<2>;
    
    #size-cells =<0>;
    
    兼容="飞利浦、pca9547";
    
    reg =<0x77>;
    
    
    
                   多路复用器、0.70{
    
    #address-cells =<2>;
    
    #size-cells =<0>;
    
    兼容="飞利浦、pca9547";
    
    reg =<0 0x70>;
    
    };
    
    
    
                   多路复用器、0.71{
    
    #address-cells =<2>;
    
    #size-cells =<0>;
    
    兼容="飞利浦、pca9547";
    
    reg =<1 0x71>;
    
    };
    

    以上代码不是我的代码、但如果结构正确、我想与您核实一下吗? 您可以在以下链接中找到此内容:
    https://lists.ozlabs.org/pipermail/devicetree-discuss/2011-May/005523.html

    谢谢、
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我认为这个问题不在本论坛的范围之内。 我非常乐意回答您有关 I2C 器件本身的问题、但我不熟悉如何让 Linux 系统与该器件连接。 我无法就要使用的单元格寻址向您提供建议。 我已通知另一位 I2C 专家有关此主题的信息。 如果他们对此主题有任何了解、他们会告诉我。

    我可以在器件树和 Linux 上找到以下一些文档: https://elixir.bootlin.com/linux/v4.9.28/source/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio.txt

    我再次不确定它是否与您的问题有关、因为我不熟悉 Linux 设备树。 如果您在调试器件或测试开关以确保其正常工作方面需要任何帮助、请告诉我。 我一定可以帮助您解决这个问题。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未显示设备树、因此我们无法告诉您它有什么问题。

    它可能如下所示:

      i2cmux@77 {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        compatible = "nxp,pca9546";
        reg = <0x77>;
        i2c@0 {
          #address-cells = <1>;
          #size-cells = <0>;
          reg = <0>;
          rtc@68 {
            compatible = "...";
          };
          i2cmux@70 {
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            compatible = "nxp,pca9546";
            reg = <0x70>;
            i2c@0 {
              #address-cells = <1>;
              #size-cells = <0>;
              reg = <0>;
              ...
            };
            i2c@1 {
              #address-cells = <1>;
              #size-cells = <0>;
              reg = <1>;
              ...
            };
          };
        };
      };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我之前未共享我的设备树。 我正在连接 i2c 多路复用器的器件树实现。 结构语法与您所显示的语法类似。 我仍然无法访问第二个 I2C 开关。 如果您发现我的方法有任何问题、请告诉我。  

    &i2c2 {
    
    	
    	tca9546: i2c2mux9546@77 {
    		compatible = "nxp,pca9546";
    		pinctrl-names = "default";
    		pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2_SWgrp>;
    		reset-gpios = GP_I2C2_SW_RST;
    		reg = <0x77>;
    		status = "okay";
    		#address-cells = <1>;
    		#size-cells = <0>;
    
    		//on board peripherals
    		i2c@0 {
    			clock-frequency = <100000>;
    			reg = <0>;
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    		      
    			rtc@68 {
    				compatible = "...";
    			};
    		};
    		
    	
    		//Display subsystem
    		i2c@1 {
    			clock-frequency = <100000>;
    			reg = <2>;
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    
    			status = "okay";
    	
    			Device1@2c {
    					compatible = "..."
    					reg = <0x2c>;
    					status = "disabled";
    			};
    
    
    			Device2@38 {
    				compatible = "...";				
    				reg = <0x38>;
    			};
    
    			Device3@5d {
    				compatible = "...";				
    				pinctrl-names = "default";
    				reg = <0x5d>;				
    			};
    
    			Device4@40 {	
    				compatible = "...";			
    				pinctrl-names = "default";				
    				reg = <0x40>;				
    			};
    
    			Device5@41 {
    				compatible = "...";
    				reg = <0x41>;
    			};
    
    			Device6@55 {
    				compatible = "...";				
    				pinctrl-names = "default";
    				reg = <0x55>;
    			};
    
    			 i2cmux9546@70 {
    			 	compatible = "pca9546";
    			 	reg = <0x70>; 	
    				#address-cells = <1>;
    			 	#size-cells = <0>;
    
    			 	i2c@0 {
    			 		clock-frequency = <100000>;
    			 		reg = <0>;
    			 		#address-cells = <1>;
    			 		#size-cells = <0>;
    
    			 		Device7@48 {
    			 			compatible = "..." ;			 			
    			 			reg = <0x48> ;						
    			 		};
    			 	};
    
    			 	i2c@1 {
    			 		clock-frequency = <100000>;
    			 		reg = <1>;
    			 		#address-cells = <1>;
    			 		#size-cells = <0>;
    					
    			 	};
    
    			 	i2c@2 {
    			 		clock-frequency = <100000>;
    			 		reg = <2>;
    			 		#address-cells = <1>;
    			 		#size-cells = <0>;
    
    					
    			 	};
    
    			 	i2c@3 {
    			 		clock-frequency = <100000>;
    			 		reg = <3>;
    			 		#address-cells = <1>;
    			 		#size-cells = <0>;
    
    					
    
    			 		Device8@6c {
    			 			compatible = "...";
    			 			gpio-controller;
    			 			reg = <0x6c>;
    						#gpio-cells = <2>;
    					
    			 		};
    			 	};
    
    
    			};
    
    
    		};
    
    	
    		i2c@3 {
    			clock-frequency = <100000>;
    			reg = <3>;
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    
    		};
    
    
    
         };
                  
    };
    
    
    

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器值不应该为1?

    		//Display subsystem
    		i2c@1 {
    			...
    			reg = <2>;