This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:最低工作频率

Guru**** 2878880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011083/ds80pci800-minimum-operating-frequency

器件型号:DS80PCI800

您好、E2E、

请告知 DS80PCI800 CML 中继器的最低工作频率。 谢谢你。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    这取决于您要使用的数据模式和交流耦合电容值。 我们希望器件使用4.7uF 交流耦合电容以低至200Mbps 的速率运行、从而适应高达 PRBS31的不同 PRBS 模式。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    我们的客户 数据采用8b/10b 编码以实现直流平衡、他们是否能够使用200Mb/s 的低值耦合电容器? 据他们说、4.7 μ F 的电容看起来非常大、通常为≤220nF。

    请提供建议。 谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    220nF 或更低值电容器通常用于 PCIe 或>1GbE 应用。 为了允许更多的直流内容通过、我们需要一个较低的值电容器、例如4.7uF。  

    此致、、Nasser