This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:LMH0303:故障信号

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011468/lmh0303-lmh0303-fault-signal

器件型号:LMH0303

戴尔

我有三个问题。

问题1.
如果无法接收 SDI 信号(PIN1 PIN2)、LMH0303故障信号(引脚13)是否会为低电平?

问题2.
我的系统正在查看 LMH0303的故障信号(引脚13)。
如果 FAULT 信号为低电平、则源器件不会输出到 LMH0303 SDI 信号(PIN1 PIN2)。
此控制是否正确?

问题3.
尽管存在故障信号的状态、源器件是否会向 LMH0303输出 SDI 信号?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 FAULT 信号与 SDI 100 Ω 输入或信号的引脚1和 PIN2不直接相关。 FAULT 低电平表示75 Ω 输出端没有近端终端。 但是、为了识别这种情况、引脚1和2上应该有信号、这样器件将发送这个信号、然后检测故障条件-如果没有近端终端的话。  

    2)。 请注意、由于75欧姆的信号反射而产生故障信号。 如果引脚1和2上有信号并且没有75欧姆端接、则会发生75欧姆信号反射。

    3)。 为了检查是否存在75欧姆的终端、源器件应定期输出 SDI 信号并监控故障信号的状态。 需要向 LMH0303发送 SDI 信号、以便器件能够正确确定故障信号的正确设置。

    此致、、Nasser